主题中讨论的其他器件:TDA2、 DP83TC811
大家好、
我们客户的一个问题、我将在下面转发、 请您提供一些故障排除建议
SoC:TDA2
Linux: 4.19.73
它使用内核附带的 DP83TC811驱动程序
root@dra7xx-evm:~# ifconfig eth0 down
root@dra7xx-evm:~# ifconfig eth0 up
[40.771447] net eth0:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[ 40.780418] dp83811_config_init
[ 40.801049] TI DP83TC811 485000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83TC811](mII_BUS:phy_addr=48485000.MDIO:00、IRQ=POLL)
[40.816432] IPV6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH0:链路未就绪
root@dra7xx-evm:~#[48.082181] cpsw 484000.ethernet eth0:链路接通- 10Mbps/half -流控制关闭
[48.090023] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH0:链路就绪
此致、
艾米·罗