This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 LTC28621兼容的 P2P 解决方案?

Guru**** 2796185 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205307/does-ti-have-p2p-solutoin-with-ltc28621

主题中讨论的其他器件:THVD2450

大家好、

TI 是否有采用 LTC28621的 P2P 解决方案? 如果是、您能为我分享比较表吗? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD2450运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们最好的器件是 Clemens 提到的 THVD2450。

    一些快速亮点:

    函数参数 THVD2450运行 LTC28621 添加注释
    VCC 至5.5V 至5.5V
    共模范围 +/-25V +/-25V

    故障保护范围

    +/-70V +/-60V

    双工

    一半 一半

    最大数据速率

    50 Mbps 20Mbps

    支持的节点数

    256 256

    它们采用具有相同引脚排列的相同封装。 最大的区别在于 TI 器件具有更高的保护等级、无法实现与比较器件相同的最大数据速率。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很高兴我能够帮助,如果你有任何其他问题,请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森