This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:电源纹波(交流噪声)要求

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205233/ds160pr410-power-ripple-ac-noise-requirement

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件: DS160PR412

你(们)好   

我们     系统中使用 DS160PR410      立即检查功率纹波

我们 使用 开关 电源  作为  DS160PR410  电源

 我们   仅查找数据表中 建议的 操作 条件

 它是否  最大纹波规格 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    器件具有内部稳压器。 此外、对于电源耦合电容器、纹波几乎不存在。 通常、我们需要使纹波在高达20MHz 时小于20mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们的开关电源 规格为直流2%(66mV)、不符合20mV 要求。

    测量 DS160PR410电源引脚(VDD) Vpp 约60mV。 它有风险吗? 或者我们需要更改才能使用 LDO?

    (我们 已遵循数据表使用0.1u x4+1u x1 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    请使用示波器探头验证 DS160PR412 VDD 引脚上的电压是否为66mV。 通常情况下、数据表推荐电源耦合电容器、我们的噪声要低得多、低于20mV。 否则、您需要添加额外的电容或铁氧体磁珠以降低噪声。

    此致、Nasser