This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:时钟速度和功率耗散

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205914/p82b715-clock-speed-and-power-dissipation

器件型号:P82B715

您好、专家!
你好! 您能帮助我提供 数据表中未提供的 P82B715DR 信息吗?
时钟速度是多少?
2.什么是功率耗散?
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. P82B715没有内部时钟。 其传播延迟允许信号频率高达400kHz。

    2.其静态电源电流在数据手册的6.5小节进行了规定。 您可能需要增加上拉电阻器中耗散的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    Unknown 说:
    1. 时钟速度是多少?

    克莱门斯在这里是正确的。 该器件不输出时钟速度、而是从 I2C 总线接收时钟输入。 该器件允许来自 I2C 总线的 SCL 线路的高达400kHz 的时钟信号。  

    Unknown 说:
    2. 什么是功率耗散?

    我同意克莱门斯的观点。 当两个缓冲输入都驱动为低电平时、电流消耗最高。  发生这种情况时、通过 ICC 的电流典型值为22mA。 可以将此估算值与 VCC 以及通过器件两侧上拉电阻器耗散的功率一起使用、从而估算通过器件耗散的总功率。  

    此致、

    泰勒