This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS108:是否在 SN65LVDS108中实现了失效防护电路?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS108, SN65LVDS1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205686/sn65lvds108-is-fail-safe-circuit-implemented-to-sn65lvds108

器件型号:SN65LVDS108
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS1050

大家好!

我的一个客户正在考虑 将 SN65LVDS108用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问: 是否在 SN65LVDS108中实现了失效防护电路?  
   我们在器件数据表第一页的"特性"部分找不到任何有关失效防护的说明。
   如果是 SN65LVDS1050数据表、我们可以 在器件数据表第一页的"特性"部分中看到有关失效防护的说明。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    SN65LVDS108具有针对开路的故障安全功能。 请参阅数据表的第10页。 当电路检测到开路(VID = 0V)时 、内部电路会将输出拉至逻辑高电平。

    此致、

    Josh