This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534ARGTR 使用的封装

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205744/pca9534a-pca9534argtr-used-footprint

器件型号:PCA9534A

大家好

数据表显示了2种封装

选择哪一款?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都是正确的;两个制造工厂使用不同的引线框。 您无法在订购时进行选择、甚至可能会将两者放入同一卷带中。

    您必须使用可以处理两个焊盘的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此  数据表显示了2个焊盘图案示例

    1.45或1.68、可以使用其中一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    这些是焊盘图案示例、可以根据您的特定设计需求进行更改。 从技术上讲、您可以使用1.45的较小焊盘图案示例。 这会与 RGT0016C 很好地焊接。 虽然尺寸上略有差异、焊盘和热连接之间的焊点足以从芯片散发热量。  

    如果您担心不匹配情况、您始终可以使用较大的焊盘图案示例完全覆盖 RGT0016A/C 图纸区域。

    此致、

    泰勒