This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A 的问题

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205685/tca6416a-questions-of-tca6416a

器件型号:TCA6416A

尊敬的团队:

tca6416a 的 int 引脚上拉电阻的最大电阻是多少?

我想用它在电池项目,但我发现,如果他的 int 引脚使用建议的线10K,泄漏电流会太大. 我可以使用470K 吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INT 引脚的 µA 电流未指定、但可能与其他引脚的泄漏电流相同、即0.1 μ A。 MΩ、假设压降为0.1V、则最大电阻为1k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们不直接在器件上指定此规格、但您可以根据 Clemens 的响应进行估算。 470k 应该可以。 最好用470k 的示波器在 INT 上捕获示波器、以确保上升/下降时间看起来正常。

    此致、

    泰勒