主题中讨论的其他器件:TXB0104
您好!
让我们继续最后一个问题。 David 的回应让我从 IIC 链中移除了时钟芯片和 EEPROM。 我做了。 但 DP159也不提供"ACK"信号。
这 一点很奇怪、因为 DP159可以运行不需要访问 IIC_CTL 的1080p 视频。 原理图如此处所示。 任何信息都会有所帮助。
提前感谢!


此致
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、David:
下面的线程似乎与我有相同的 IIC_CTL 问题。 您还记得海报是如何 解决这个问题的吗?
e2e.ti.com/.../sn65dp159-not-giving-ack-not-detected-in-i2c-probe
提前感谢!
此致!
Jason
您好、David:
DP159仅需要两个电源轨(3.3V 至 VCC 和1.1V 至 VDD)即可实现正常运行。 是否必须在0~200us 的范围内设置并满足 TD1的时序规格、如下图所示?

在我的设计中、我使用3.3V 通过一个 LDO 稳压器生成1.1V 电压。 但以下测试波形显示1.1V 已 在 3.3V 之前达到其正常电压~521us。 521us 超出了上述200us 范围。 这是否是此 IIC_CTL 问题的可能根本原因?
提前感谢!
此致!
Jason
您好,David:
很抱歉、 运送电路板到您在达拉斯的实验室不方便。
如下图所示、我通过1.8V 电平位移范围一侧的1K 电阻器将 OE 向下拉(TI 也提供了 TXB0104)。 电路板上电后、这会使 OE 在加载 FPGA 图像之前保持低电平。 当 FPGA 完成加载图像时、OE 信号将设置为高电平。 因此、在 Vcc 和 Vdd 是稳定的后、此 OE 将保持低电平、如 下图所示。 我有两个探针、 分别对 OE 和1.1V VS 3.3V 进行两次测试。
众所周知、DP159的 I2C 接口一切正常、但也无法正常工作。 我只在不需要访问 I2C_CTL 的 DP159上运行1080p 视频。

3.3V (蓝色)与 OE (粉色):

3.3V (蓝色)与1.13V (粉色):
提前感谢!
此致!
Jason
Jason
您是否可以 从 FPGA 断开 DP159 OE 引脚并在其上添加下拉电容器? OE 引脚已经具有内部上拉电阻器、使用外部下拉电容器、这将产生 RC 时间常数延迟、您可以改变电容器以更改延迟时间。
我难以理解为什么 DP159无法响应 I2C 请求。 是否尝试了不同的 I2C 地址? 有任何机会、您可以将一个3.3V I2C 控制器直接连接到 DP159以查看是否正常工作?
谢谢
大卫
您好、David:
我已经根据下图20完成了、断开 OE、然后在 其上添加一个0.22uF 下拉电容器。 但 I2C_CTL 也不起作用。 I TEST 介于3.3V/1.1V 和 OE 之间的电源序列。 您可以看到、时序要求完全满足。 但 OE 的电平仅为~2.3V。 数据表也对此进行了说明。

上电期间3.3V (红色)与 OE (蓝色)间的关系

上电期间1.1V (红色)与 OE (蓝色)间的关系

OE 级要求

提前感谢!
此致!
Jason