This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:与 DS90UB936-Q1兼容

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB936-Q1, DS90UB954-Q1EVM, DS90UB914A-CXEVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199647/ds90ub913q-q1-compatibility-with-ds90ub936-q1

器件型号:DS90UB913Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB936-Q1DS90UB954-Q1EVMDS90UB914A-CXEVMALP

您好!

我们目前正在使用 DS90UB913Q 和 DS90UB914Q 的组合通过 STP 电缆从图像传感器传输视频数据。
视频格式为 RAW10、PCLK 为33MHz。

由于解串器输出端实际上需要 MIPI、因此我们将切换到 DS90UB936-Q1元件。
这为我们节省了将 DVP 转换为 MIPI 的另一个构建块。

我们首先使用 DS90UB936-Q1而不是 DS90UB914Q 构建了原型板。
传感器的输出数据未更改、并且通过同一传输路径传输视频数据时会根据需要工作。

问题在于、连接对来自外部设备的 WiFi 信号非常敏感、类似于本主题中所述:
DS90UB934-Q1:FPD link III WiFi 接口-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DS90UB913Q 和 DS90UB914Q 中不存在该灵敏度。

第一个问题:
当然、必须保证信号的完整性并适当地进行屏蔽、而且必须正确实现其连接。
这显然是上面线程中容易受到 WiFi 信号攻击的原因。
与使用来自图像传感器的相同输出数据运行的 DS90UB914Q 相比、DS90UB936-Q1和 DS90UB913Q 的组合应更易受 WiFi 信号的影响、有没有其他任何原因?
我假设使用的频率空间相同。

第二个问题涉及 DS90UB936-Q1的数据表。 尽管 DS90UB936-Q1支持 STP 传输、但为什么这里仅提到 DS90UB913A 是兼容的串行器?
是否有理由不使用 DS90UB913Q?

提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    Unknown 说:
    第二个问题是指 DS90UB936-Q1的数据表。 尽管 DS90UB936-Q1支持 STP 传输、但为什么这里仅提到 DS90UB913A 是兼容的串行器?
    是否有理由不在此处使用 DS90UB913Q?

    数据表中的913Q 与936不兼容、因为不建议在新设计中使用913Q、因此未验证该对。

    Unknown 说:
    第一个问题:
    当然、必须保证信号的完整性并适当地进行屏蔽、而且必须正确实现其连接。
    这显然是上面线程中容易受到 WiFi 信号攻击的原因。
    与使用来自图像传感器的相同输出数据运行的 DS90UB914Q 相比、DS90UB936-Q1和 DS90UB913Q 的组合应更易受 WiFi 信号的影响、有没有其他任何原因?
    我假设使用的频率空间相同。

    您是对的! 正向通道和反向通道上使用的频率 相同。 唯一的区别是、936使用的是外部 REFCLK、而914Q 不需要这个。

    您可以尝试使用具有扩频的 REFCLK、看看这是否有助于缓解您所遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    感谢您的答复。

    您的意思是在936解串器的 REFCLK 输入端应使用 SSXO 振荡器!
    除反向通道之外、这是否会影响内部 FPD-Link 处理的任何部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、您可以使用我们在验证中使用的如下振荡器。

    Epson 的 SG-9101CGA 25.0000M-C05SJAAB.

    扩展类型:中心扩展
    速度百分比:+/- 0.5%
    调制频率:25.4KHz
    调制曲线:Hershey-kiss

    是的、这会对936 CSI-2输出产生一定的影响。 因此、您可能需要咨询 SoC 供应商、询问他们是否支持 SSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    CSI-2输出没有问题。

    WiFi 信号干扰了 FPD-Link 连接。
    它可以在锁定引脚上看到、每次外部设备传输 WiFi 信号时、锁定引脚都会被拉至低电平。  

    通过优化屏蔽和信号完整性、可以在一定程度上降低这种影响。

    但我想知道为什么使用相同的传输线时、914Q 913Q 组合没有那么明显的这种影响。

    我认为原因可能是33MHz 的 PCLK 导致不稳定。 但是、使用50MHz PCLK 时 、这个影响具有相同的扩展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我已经和团队讨论过这个问题、我们认为 WiFi 频率(2.4GHz)不应该是我们设备的问题、因为这些设备的运行频率较低。 您可能需要监控新电路板上的电源引脚和/或其他器件、以确定 WiFi 信号正在受到什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图独立于我们的反序列化硬件。 因为954在很大程度上与936兼容、我 订购了 EVM DS90UB954-Q1EVM。
    此外、我还将 DS90UB914A-CXEVM 板进行了比较。 然后、我检查了电路板对 WiFi 信号的敏感度。

    先后将相同的 STP 传输线和摄像头模块连接到它们、并从规定的距离应用 WiFi 干扰信号。
    应该注意的是、传输线路的长度已经给解串器的能力带来了繁重负担。

    然而、 DS90UB954-Q1EVM 电路板对 LOCK 引脚周期性下拉指示的这些信号更加敏感。
    而 DS90UB914A-CXEVM 不表示此环境中有任何锁定状态丢失。

    使用 STP 传输时、914A/914Q 是否允许比936/954更远的传输距离?

    此致
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    旧电缆的长度是多少? 如果使用较短的电缆、是否会看到相同的行为?  

     您是否可以在 ALP 中使用我们的 MAP 工具测试936/954、并在测试之前和测试期间提供两个屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    它是一个高质量的 CAT 7电缆,长度为30m。

    请参阅下图、了解应用无干扰信号时的地图结果:

      

    如果您将 WLAN 天线(12dBm)带到距设备14cm 的范围内、结果如下所示:

    将电缆长度减小到10m 可以大大降低这种影响。
    WiFi 干扰以任何方式解锁 FPD-Link 信号就变得非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

    感谢您分享这些详细信息。

    是一款高品质的 CAT 7电缆,长度为30米。

    我们通常不支持这种长度的电缆。 您必须具有良好的设计+低数据速率才能支持这种电缆长度。 对于 STP 和同轴电缆、我们的典型电缆长度分别为10米和15米。

    如果您将 WLAN 天线(12dBm)带到距离设备14厘米的范围内,结果如下所示:

     在该距离处具有如此强的12dBm 信号肯定会产生影响。 此外、我不确定您的电缆是否为非屏蔽电缆!

    将电缆长度减少到10米大大减少了这种影响。
    通过 WiFi 干扰以任何方式解锁 FPD-Link 信号变得非常困难。

    这是 STP 的典型电缆长度。

    另请注意、CAT7电缆的最大频率为600MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamzeh,

    我理解您的异议。

    但我不明白的一点是、为什么   DS90UB914A-CXEVM 板使用相同的传输线路和 WiFi 干扰信号而不降低 FPD-Link 信号的质量?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    如前所述、可能是电路板设计问题、其中一个或多个元件、例如电源元件或其他元件、对该频段更敏感、 936/954的内部结构对该频段更为敏感、因为这些器件采用不同的内部设计、且运行频率较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的解释。