This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:热设计功率(TDP)注意事项

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204208/ds160pt801-thermal-design-power-tdp-consideration

器件型号:DS160PT801

大家好、

在我们的设计中、我们将对使用了 TI 器件 DS160PT801 (PCIe 重定时器)的项目进行热仿真。 根据我们的初始仿真、我们观察到 IC 在非常高的 Tj 值下运行我们考虑了6.2W 功耗、即数据表中的最大值(启用 CTLE、启用 DFE、启用 Tx FIR、VOD = 1100mVppd 时为16.0GT/s)。

热仿真是否需要考虑任何特定的热设计功率(TDP)值。(例如: 在16.0 GT/s 时的典型功率为4.9W -启用 CTLE、启用 DFE、启用 Tx FIR、VOD = 1100mVppd)

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,葡萄园,

    在这种情况下、我们有理由认为结温较高。 我建议使用 icepak 热模型来使用 DS160PT801执行仿真。 散热器通常也用于高功率消耗环境。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,葡萄园,

    以下是我还想为热设计提供的一些资源:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1678413876688

    https://www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供额外的资源

    根据我们的热仿真要求、我从安全资源下载了 DS160PT801_FloTHERM.PDML 文件、但无法保存为.pdml 格式。

    您能在这里帮助解决这个问题吗?

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,葡萄园,

    您能否就这一问题提供更多的见解? 您无法正确下载文件吗?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尝试使用其他浏览器进行下载、它解决了 我的问题。

    此致、

    葡萄园