This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:GRSTz、VDD33和 VDD 之间的上电时序

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204698/tusb8044a-power-up-timing-between-grstz-vdd33-and-vdd

器件型号:TUSB8044A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TUSB8044A、并有一个问题。

 如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表 P12具有以下说明。

<<<只要 GRSTz 在两个电源都稳定后取消置位、VDD33和 VDD 之间就没有上电关系。

µs GRSTz 仅连接到电容器到 GND、则 VDD 必须在 VDD33之前至少稳定在10 μ F。>>>

是否可以理解、如果 GRSTz 是 H 电平、即使 VDD33在 VDD 之前上升也没有问题?

(数据表图1中的 TD1、P.13是 min0、但如果变为负数、有什么问题吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tD1可以为负、前提是 td2 足够长。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    td2时间是否足够长意味着数据表中指定的3msmin?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。  

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市