This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:拆分配置建议

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, DS25BR150, DS25CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204952/ds25br150-split-configuration-recommendation

器件型号:DS25BR150
主题中讨论的其他器件:TLV3801DS25CP152

您好!

我们在  应用中使用 TLV3801 www.ti.com/.../tlv3801.pdf、并希望分离其 LVDS 输出、使一个进入 FPGA、 另一个进入 SMA 端口以 连接到示波器。 请查看下面附加的电路。 我们希望在两个分离分支中的每一个分支上使用 LVDS 缓冲器来保持信号完整性、并发现 DS25BR150 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25br150.pdf 是用于此目的的合适器件。 由于 DS25BR150在内部进行100欧姆端接、因此下面所示的电路是否是实现分离的良好解决方案?

每个发送器和接收器都具有 100欧姆的阻抗。 通过分析上分支、我们从100欧姆开始、当我们添加 R2和 R4时、该分支的阻抗为133欧姆。 两个并联的接收器支路的阻抗为66.5欧姆。 最后、 从发送分支的两个串联电阻 R1和 R5中增加33欧姆、总电阻为99.5欧姆、如发送器输出所示。 每个分支的分析是相同的、因此每个 DS25BR150都具有100欧姆的负载。

上部分支 DS25BR150输出进入 FPGA、而下部分支输出进行交流耦合并转到 SMA 端口。