This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:裸片工作温度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205615/ds110df1610-die-operating-temperature

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610、

团队成员好、我们想了解是否有有关裸片工作温度的信息。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我没有 DS110DF1610的具体信息、但 DS125DF1610的最高连续结温为115°C。  我预计 DS110DF1610会是类似的、尽管如果这对于设计至关重要、我建议使用 DS125DF1610。

    结温的问题是什么?  器件是否会在建议的工作温度之外运行?

    谢谢。

    德鲁