This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:CSI 转 LVDS

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204399/sn65dsi85-csi-to-lvds

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS315

团队、您好!

是否有 IC 可以将 CSI 转换为 LVDS?

在搜索过程中、我找到了一个能够从 DSI 转换为 LVDS (SN65DSI85)但无法从 CSI 转换为 LVDS 的 IC。

任何支持文档或应用手册对此也有帮助。

提前感谢您、

Nuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nuri:

    我们为 CSI-1到 LVDS 设计的器件是 SN65LVDS315。 该 IC 适合您的应用吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的快速响应!

    上述器件提供了一个比我所需的像素时钟更低的像素时钟。 我正在寻找能够处理60fps、1080p 或至少720p 的 图像、以便像素时钟范围约为60MHz 至130MHz 的图像。

    另外、我不确定此处提到的器件是否与 CSI-2兼容?

    提前感谢您、

    Nuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nuri:

    感谢您提供的信息! 我会问我们的团队、我们是否有符合您规格以及 CSI-1和 CSI-2兼容性的器件。

    我会在下周早些时候回复。 谢谢!

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nuri:

    与团队确认、我们用于 CSI 转 LVDS 的唯一器件是 SN65LVDS315。 此外、CSI-1和 CSI-2不兼容。 请参阅 CSI-1与 CSI-2 线程。

    此致、

    Josh