This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:寻找类似器件、但需要支持+/-16V 输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198417/sn65c1168-looking-for-similar-part-but-need-to-support--16v-input

器件型号:SN65C1168
主题中讨论的其他器件: THVD2450

尊敬的团队:

您能否推荐具有 SN65C1168但可以支持+/-16V 输入器件的类似解决方案?

谢谢。

此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对该应用有何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有很少的2+2器件、所有这些器件都不会超过12V

    我推荐两个1+1收发器、例如 THVD2450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    Clemens 是对的、我认为最好的选择是 THVD2450或类似器件。  

    与2+2器件相比、1+1器件是否有任何问题? 我确实认为这是我们的最佳选择、但如果有任何问题、请告知我、 我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您能帮助检查 THVD2450是否适用于 RS232控制台电缆应用吗?

    由于客户担心终端用户会将 RS422插入 RS232控制台端口、因此希望使用+/-16V 输入作为 THVD2450。

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD2450在±70V 下具有故障保护功能

    如果可以触摸引脚、则可能需要考虑在连接器处提供额外的 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    THVD2450可用于多协议应用、但 THVD2450只能处理 RS-422和 RS-485信号。  

    对于 RS-232 + RS-485/422、还需要一个额外的 RS-232器件-请参见此处的参考设计: https://www.ti.com/lit/ug/tidua80/tidua80.pdf?ts=1678735007880&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dmultiprotocol%2526nr%253D1584

    THVD2450可以承受+/-16V 输入、因此这应该不是问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森