This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:USB3.2 Gen2 10Gbps

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205374/tusb501-q1-usb3-2-gen2-10gbps

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB501TUSB1002A

大家好、

您能否告知是否可以通过 TUSB501传输10Gbps (USB3.2 Gen2)数据?

目前、我不需要10Gbps 均衡、但我需要知道信号是否失真。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB501适用于5Gbps、TUSb1002A 适用于10Fbos 转接驱动器。

    Reagdrs.

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    是的、我明白、但我需要 Q100汽车版本、并且 TUSB1002A-Q1不可用。  

    我只想将10Gbps 数据传递到 TSUB501-Q1。  

    TUSB501无法直接通过10Gbps? 它是否会降低信号完整性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    501 意味着5Gbps、它无法通过10Gbos 信号

    此致

    布赖恩