This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:D+/D-引脚交换

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205389/ts3usb221-d-d--pins-swap

器件型号:TS3USB221

团队、您好!

我想知道 T3USB221是否可以交换 D+/D-引脚?

为了更好地实现路由、最好将"USB_D_P"连接到"D-"输入、将"USB_D_N"连接到"D+"输入。 当然、1D+/1D-和2D+/2D-也会交换。

这样可行吗?  

谢谢、此致、

Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针:

      您需要交换多路复用器两侧的 D+/D-。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    感谢您的确认。 这就是计划。

    此致、

    Needhu