This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:SWE 计时器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205122/tcan1043a-q1-swe-timer

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1、、 TCAN1043

您好、专家:  

我们发现有关 SWE 计时器的 TCAN1043A-Q1数据表有一些变化。 我的客户以前使用过 TCAN1043-Q1、但他们最近在其已投入生产的项目中重新设计为 TCAN1043A-Q1。 因此、我们想澄清与 TCAN1043-Q1相比的所有差异、以消除潜在的风险。  

  • TCAN1043上的 SWE 计时器如何? 它是否具有相同的行为?
  •   这两者之间是否有详细的比较? 而不仅仅是来自电子规格级别。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    TCAN1043没有任何 SWE 计时器。 可以将此功能视为 TCAN1043A 的新增功能。为了确保这不会导致应用中的行为有任何差异、请检查应用是否在超过3分钟的时间内都不会将收发器置于待机模式。 TCAN1043A 将其视为睡眠唤醒错误(SWE)、并导致收发器自动进入睡眠模式。

    这些器件的 TRx/SharePoint 提供了行为比较文档。 我将给您发送一封电子邮件、其中包含指向此文档的直接链接。  

    此致、  
    Eric Schott