This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397

Guru**** 2939080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204580/lmh0397-lmh0397

器件型号:LMH0397

您好!

我们正在开发视频转换器、其中在输入端具有光纤收发器、而我们的电路板将使用 LMH0397转换为 SDI 标准。
我最近收到了下载 LMH0397编程手册并下载的访问权限。
根据本编程手册、我注意到需要在芯片上完成一些配置;我们使用的是 SPI 通信。
我意识到、在发送配置参数之前、必须访问记录页面、然后再发送配置命令。
在物理连接方面、我们连接了引脚
直接位于 LMH0397数据输入和输出引脚上的收发器数据通信端口如下:
TD+-> IN+
TD--> IN-
RD+->输出+
RD-->输出-
因此、我们认为、来自收发器的已转换信号会根据我们的参数化转换为 SDI。
此参数化可通过 ST 中的 ARM 完成、也就是说、我们使用必要设置对 ARM 进行编程、使 LMH0397正常工作、并通过 SPI 通信发送这些设置。
但我们很难知道 LMH0397是否根据所做的参数化正确运行、或者我们进行参数化的方式是否实际正确、因此我们将发送此消息、请求您提供帮助。
我注意到 LMH0397编程指南中有表格指导如何根据芯片的所需配置进行参数化、我一直在遵循这些表格、但仍未得到结果、 这导致我认为我必须犯一些错误,我仍然不能满足...
如果你想看到我写的一些代码,请告诉我,我会转发它。
如果您需要我提供更多信息、请与我联系、我期待您的回复。 感谢您的关注。

OBS: 本例中指的是 TX 收发器、我们也在针对 RX 收发器进行开发、但是我认为方法应该是相同的、因为我们使用的是同一个德州芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    我们将对此进行研究、并将在周一下午之前收到反馈。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    是否可以提供您的应用的方框图以帮助我们更好地了解您的系统?

    我还有几点需要注意。

    -基于我们对您实施 LMH0397的理解,请注意一次只有 TD 或 RD 可用。

    -我们发现有时实施 SPI 配置可能具有挑战性。  为了进行调试、您可以考虑实施 I2C。

    谢谢。

    德鲁