This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:如果接收器能够'无法足够快地启用、则缺少响应开始?

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204959/thvd1406-missing-beginning-of-response-if-receiver-can-t-enable-fast-enough

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1426

大家好、

你可以看看下面的 cusotmer 问题吗?

"我们 在为 Linux 系统搜索 RS485收发器时遇到了 THVD1406 www.ti.com/.../thvd1406.pdf。
我们希望解决系统无法足够快地设置接收器使能的问题、因此在某些情况下我们错过了响应的开始。
您的收发器能否确保此问题不会在不同的波特率下出现、或者自动方向控制仅在500ksps 或12Mbps 下有效(THVD1426)。"

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    对于 THVD14x6系列器件、它们需要以指定的数据速率使用、才能正常工作。

    话虽如此、通过添加 计时器电路、可对任何具有使能功能的器件实现自动方向-如以下参考设计中所示: https://www.ti.com/tool/TIDA-01090 

    客户试图实现多大的数据速率?

    此致!

    帕克·道德森