This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:存储温度(在客户电路板上)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201044/sn65hvd09-storage-temperature-on-customer-board

器件型号:SN65HVD09

团队、

在哪里可以找到此器件的存储温度范围?

我的客户需要知道这一点、因为他们何时将器件内置到他们的应用中、而不是知道卷带/带中的存储温度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、规格时的存储温度确实专门指的是卷带/带存储-我想我们未指定该具体值。 如果其板载环境温度最好是指最大和最小环境值(-40C 至85C)、因为当其板载时、我们不保证有超过此值的值、因此-40C 至85C 是安全的电路板环境温度。 这是非常保守的、可能存在一定的裕度。 是否存在特定的存储(板载)温度需求-请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕克! 我知道我们只规定了卷带/磁带的贮存温度。

    在哪里可以找到 卷带/带储存温度?

    我的客户询问温度的低端情况、他们需要能够在-55°C 存放。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    很抱歉耽误您的时间、因此我们没有针对器件的特定低温存储温度规格、但很可能是-65°C。 这是因为根据我们的高温存储烘烤、最高温度为150°C、我们执行在-65°C 和150°C 之间变化的热循环测试、但作为官方的"最低"温度、看起来我们没有具体的值。 然而、根据我们所做的测试、我认为存储在-55°C 的温度下确实不会损坏器件。

    此致!

    帕克·道德森