This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:验证我是否正确使用了 P82B96DR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204948/p82b96-verify-i-am-using-p82b96dr-correctly

部件号:P82B96

您好、专家!

我们的一位客户有一块带有微控制器和3个从属器件的电路板。 每个从器件使用一条 I2C 线路。 一切都正常。
现在他想把它们分成两块板:1=微控制器、2=从器件。
我已经附上了主器件(微控制器)和从器件的原理图 P82B96DR 部分的两个图像。
双板设置不工作、 因为从器件  在 I2C 通信期间不会确认微控制器。  
由于这是他第一次遇到 P82B96DR、您能否看一下两个原理图、看看是否一切都好?
他还 担心上拉电阻值或电压可能是一个问题。
e2e.ti.com/.../attachments.zip

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 P82B96器件和 T/R 引脚上的上拉电阻器必须使用相同的电源电压。 该电压不需要与 S 引脚上的上拉电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    您能帮助确定 RJ45的用途吗? 这是不是简单的开关/多路复用器就位? 该器件有哪些特征?  

    至于上拉电阻值、请参阅我们的应用手册、其中深入介绍了如何计算该值:

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    此致、

    泰勒