This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:显示屏和摄像头连接选项及信息

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204380/ds90ub948-q1-display-and-camera-interfacing-options-and-information

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93B

团队、您好!

关于上一个问题、我还想知道 MIPI CSI 和 MIPI DSI 之间是否存在连接方法、 如某些可实现这两种格式之间连接的组件和/或说明如何使用替代解决方案从软件端完成此操作的文档所示。

我也找不到关于 DPI 和 E/DP 格式的任何信息、是否有一系列串行器/解串器 IC、它们可以将这些作为输入进行连接、并在远距离显示屏上传输输出、在远距离显示屏上最好 解串 为 DSI 或 OLDI?

提前感谢您、

Nuri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    我想澄清一下您到底在寻找什么。

    1.) 您是否正在寻找能够采用 MIPI CSI 输入并具有 MIPI DSI 输出或采用 MIPI DSI 输出的设置? 或者、您是否正在寻找一种可以通过不同输出输入 CSI 和/或 DSI 的系统?

    2.) 您询问我们的 DPI 或 e/DP 转 DSI/OLDI 是否正确? 我们确实支持此设置、DS90Ux983能够获取 e/DP 输入、并可与 FPD3或4个解串器一起输出到 oLDI。 我们还提供了  SN65LVDS93B、它应满足 DPI 对 oLDI 的需求。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1) 1)是的、我需要 的设置可以采用 MIPI CSI 输入并具有 MIPI DSI 输出。

    2)是的,这完美地回答了我的问题!

    感谢您的支持!

    Nuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    遗憾的是、我们目前没有任何支持 DSI 输出的 CSI 输入的设置。

    谢谢。

    Ryan