This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:连接 USB2.0高速引脚下的 USB SuperSpeed 引脚状态

Guru**** 2546950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204156/tusb9261-usb-superspeed-pins-status-under-usb2-0-high-speed-pins-are-connected

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

我的客户在仅连接了 USB2.0高速引脚的情况下使用 TUSB9261PVP。      其电路板上未连接 TUSB9261的 USB SuperSpeed 引脚、USB_SSTXP、USB_SSTXM、USB_SSRXP 和 USB_SSRXM。 他们想了解在 USB2.0高速运行模式下那些未连接的 USB SuperSpeed 引脚的状态、因为他们想要确认如果这四个引脚短接到相邻的引脚(电源引脚、上拉电阻)、TUSB9261的运行是否会受到影响。 或接地引脚)的原因造成的。


 - USB_SSTXP 的状态:高阻态?,如果短接至 VSS,会发生什么情况?
 - USB_SSTXM 状态: Hi-Z?,如果短接到 VDD ,会发生什么情况?
 - USB_SSRXP 的状态:高阻态?,如果短接至 VDD,会发生什么情况?
 - 
USB_SSRXM 的状态:高阻态?,如果短接至 VSS,会发生什么情况?

我期待着你的答复。
谢谢你。

此致、

九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi:

       这不会影响 USB2的运行、但为了延长器件寿命、如果 SS 引脚短接至 VDD、SS 引脚将损坏并导致器件泄漏。

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zu-San:

    感谢您的答复。 请告诉我以下几点。


     - USB_SSTXP 的状态:高阻态?,三态?
     - USB_SSTXM 状态: Hi-Z ?, 3-state ?
     - USB_SSRXP 的状态: Hi-Z?  
     - 
    USB_SSRXM 的状态:高阻态?

    此致、

    九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下的 USB2.0高速运行模式>
     - USB_SSTXP 的状态:50欧姆
     - USB_SSTXM 状态: 50欧姆
     - USB_SSRXP 的状态: HI 终止
     - 
    USB_SSRXM 的状态:高-终止