This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:如何连接未使用的输入/输出端口。

Guru**** 2929800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP154A, DS10CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199129/ds10cp154a-how-to-connect-unused-input-output-ports

器件型号:DS10CP154A
主题中讨论的其他器件: DS10CP152

大家好、团队成员!

我想将 DS10CP154A 用于2x2 LVDS 交叉点交换器。

我知道您有 适用于 2x2 LVDS 交叉点交换器的 DS10CP152。

但由于采购方面的问题、我不得不使用 DS10CP154A。

请告诉我未使用的输入/输出端口的连接。

1) 1) 未使用的 LVDS 输入引脚的建议连接是什么?

2) 2) 未使用的 LVDS 输出引脚的推荐连接是什么?

此致、

他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请交流耦合、然后在正极上连接49.9 Ω 电阻至 GND、在负极输入或输出上连接另一对。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

     感谢您的回答。

    但我无法想象如何连接未使用的引脚。

    您可以展示连接图吗?

    此致、

    他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从未使用的引脚连接到交流耦合电容器(220nF)。 电容器的另一侧连接到49.9 Ω 电阻器。 此电阻器的另一侧通向 GND。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

     感谢您的答复。

    我根据您的建议绘制了一张图纸。

    当不使用 IN2+/-、IN3+/-、OUT2+/-和 OUT3+/-时、

    是否 建议使用随附图中所示的连接?

    此致、

    他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tagami-San,

    请勿将 IN3连接到 OUT2。  这时应在 IN3至 GND 之间使用 Rs 和 Cs、与在 IN2上使用的相同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

     感谢您的答复。

     II 对原理图进行了修改。

    下面原理图中推荐的连接是否正确?

    我还有三个问题。

    1) 1)是否需要 C1~C4? 请告诉我放置它们的目的。

    2) 2) IN2+、IN2-、IN3+和 IN3−引脚的每个最大电压是多少?

    选择电阻器和电容器额定值时需要用到。

    3) 3)是否可以将 R1~R4设置为47Ω Ω? 49.9欧姆的特例。

    此致、

    他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候语、

    1)。 C1 ~ C4提供交流阻抗。

    2)。 这些输入上的最大电压是共模电压-请注意数据表 Vcmr 参数(VCC-0.05V)。

    3)。 是的、这应该没问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    我理解问题1)和3)。

    但我想知道 LVDS 输入的共模电压。

     我相信数据表中的 Vcmr 参数表明了这一点

    可接受的输入共模电压范围。

     我想知道的是 IN2+引脚的最大电压

    当通过 C1=220nF 且 R1=47Ω Ω 连接到 GND 时。

    它们的电压是否相同?

    如果 IN2+引脚的最大电压为 VCC-0.05=3.25 (V)、

    R1 (=47欧姆)的功耗将为0.225W、

     大尺寸 电阻器的应用。

    这种功耗是否正确?

    此致、

    他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、前面提到的共模电压是由驱动 IN2+/-或 IN3+/-的器件提供的。 有内部偏置、因此您无需对这些引脚施加任何电压。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

    感谢您的答复。

    IN2+引脚的最大电压是多少

    如上图所示连接 C1和 R1时?

    我认为它等于最大内部偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我在数据表中找到了 LVDS 输入(Iin)的输入电流规格。

    LVDS 输入电流规格是适用的

    如上图所示连接 C1和 R1时?

     如果适用、IN2+引脚上的最大电压将为470uV。

    此计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意下面的文档。 有内部偏置或失效防护电路可防止振荡(请注意第4.6节)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf?ts=1677777207133&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dfailsafe%2Bapp%2Bnote%2526nr%253D129

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我查看了 LVDS 用户手册的第4.6节。

    但是、我找不到任何有关输入 LVDS 引脚上最大电压的信息。

    您能告诉我这些输入引脚上的最大电压吗?

    电阻器 R1到 R4的额定值时需要用到。

    此致、

    他加米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、由于我们采用交流耦合(请注意 C1至 C4)、因此器件使用其自己的共模电压。 这些电容器将我们与 IN2和 IN3上的直流电压隔离。 因此、我们无需担心 R1至 R4的额定值以某种方式 损坏器件。 我们应该使用49.9欧姆电阻、以确保在整个频段具有100欧姆的端接。

    此致、Nasser