This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:关于"SN75DPHY440SS"与"SN65DPHY440SS"

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203753/sn75dphy440ss-about-the-difference-between-sn75dphy440ss-and-sn65dphy440ss

器件型号:SN75DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:SN65DPHY440SS、

大家好、

 

我知道、差异仅在数据表中是 TA。

"SN75DPHY440SS"和"SN65DPHY440SS"是否具有相同的生产线?

另外、如果您有任何信息、能否告知我们其他基准?

我们的客户想要使用 SN75DPHY440SS、但无法获取所需数量。

因此、它们必须同时使用"SN75"和"SN65"。

他们希望"SN75"和"SN65"除了 TA 之外没有区别。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要差异是温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的答复。

    此致、

    隐藏