This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:应用帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204478/dp83826e-application-help

器件型号:DP83826E

您好、专家!

我们的客户有关于 DP83826E 的问题。 他们希望使用该组件。 但是、它们使用的 PMIC 可产生低于500us 的电压上升时间。 规格表明它需要500us 的最小斜升时间。

我能够看到、VDDIO 或 AVDD 电源都可以一起斜升、或者其中任何一个电源的斜升都可以延迟至最大值。

但是、客户想知道 在 使用斜升时间较短的器件时(例如、VDDIO 为200us)有哪些潜在问题?

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    快速斜坡上升时间有可能被误认为是 ESD 事件。 在数据表列出的规格之外无法保证功能正常。

    谢谢。

    大卫