This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:将 TLK1501与铜缆配合使用时的电缆长度限制

Guru**** 2811835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204338/tlk1501-cable-length-limit-when-using-the-tlk1501-with-copper-cable

器件型号:TLK1501

大家好、团队、

我的客户有以下问题、

"我想知道在铜缆上使用 TLK1501 (0.6-1.5Gbps 收发器)时的电缆长度限制(指南)。 串行数据速度设为0.6Gbps 和1.25Gbps 时的两种图形。

除了前面提到的电缆长度限制之外、是否可以转换 TLK1501串行信号 CML→LVDS 并使用高速 LVDS 隔离器对其进行隔离? 一般来说、我认为使用的是1.25Gbps 的光收发器、但我们正在考虑是否可以根据距离和所需的频带使用不同的物理层、那么如果您有任何示例、您能提供信息吗? 感谢您的配合。"

这对我的客户来说非常重要,请给出一些建议,谢谢。

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katherine、

    您是否知道您想到的电缆的插入损耗?  通常、我们需要以满足数据表中列出的最低 VID 和抖动容差规格为目标。

    关于将 TLK1501 CML 转换为 LVDS、我认为这是可行的。  以下应用手册包括有关将 CML 连接到 LVDS 的信息。  不过、我认为仍有必要验证预期信号电平是否处于器件的建议工作条件范围内。

    https://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf

    看看 TI 的隔离式 LVDS 缓冲器、它们的最大速度似乎为150 Mbps。  如果无法以足够快的数据速率找到隔离式 LVDS 缓冲器、我认为光学解决方案是更好的方法。

    https://www.ti.com/isolation/isolated-interfaces/lvds/products.html

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Drew Miller1

    感谢您的答复。 我 会将您的回复传达给我的客户。

    此致,

    Katherine