This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:应用中使用 SN75LVDS83B 时如何降低 EMC?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204204/sn75lvds83b-how-to-decrease-emc-when-sn75lvds83b-is-used-in-application

器件型号:SN75LVDS83B

你(们)好

客户在 RGB 转 LVDS 应用中使用 SN75LVDS83B。

它们 在屏蔽电缆和 SN75LVDS83B 之间使用"33R 磁珠"。

客户产品当前的 EMC 辐射超出标准。

是否有任何方法可以帮助用户降低辐射(降低上升沿速度)。

1.  用户能否调整 IC 的驱动能力?

2. 用户可以用"1uF 电容"代替"33R  磁珠"吗?(我觉得交流耦合不是一个很好的解决方案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    客户如何确定 EMC 尖峰来自何处? 它发生在哪个频率? 此外、他们所使用的铁氧体磁珠的器件型号是多少? 如果您可以分享原理图、那将会很有帮助。

    此致、