Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSER953 主题中讨论的其他器件: TDES954
团队、
从 FPD-Link III (DS90UB953/DS90UB954)迁移到 V3Link (TSER953/TDES954)时、是否有必要进行新的 EMI/EMC 测量和鉴定?
假设所有外部元件、PCB 和电缆保持不变、只有 IC 会改变。
假设 FPD-Link III 和 V3Link 彼此不兼容、因此需要存在某种技术差异。
不过、产品说明书未显示任何差异。
谢谢