This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:NCSI 50MHz 3TX/3RX 转接驱动器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, SN74LVC3G17, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203979/tusb216-ncsi-50mhz-3tx-3rx-redriver

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17SN74LVC244A

专家、您好!

客户想知道我们是否可以在单端信号- NCSI 应用中使用 TUSB216? 如果需要、我们是否可以使用3个 TUSB216来满足3TX/3RX 信号? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可检测低/全速/高速 USB 信号的特定模拟特性、从而实现在 LS/FS 旁路和 HS 补偿之间切换。 NC-SI 信号不太可能会以您想要的方式进行处理。

    是否需要补偿任何特定的信号衰减?

    NC-SI 信号是纯逻辑信号、因此您可以使用任何逻辑缓冲器、例如2×SN74LVC3G17或 SN74LVC244A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    由于您向另一个组织提出了另一个问题并获得了解决方案、我关闭了这个 TT。

    此致、

    Josh