This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72EVM:奇怪的差分波形

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72EVM, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203775/sn65hvd72evm-strange-differential-waveform

器件型号:SN65HVD72EVM
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72

大家好、

现在我正在对 sn65hvd72EVM 进行焊接 sn65hvd72的测试、发现测量的差分波形非常奇怪。

两块电路板连接在一起,用于模拟真实传输:一个用于发送,另一个用于接收。

当发送的数据是1MHz 方波且电压为0V-3V 时、测得的差分波形和接收波形如下图:

当发送数据为0V-3V 100kHz 方波时、测量波形如下图:

我对波形有几个问题:

1.当发送的数据是1MHz 时、为什么差分波形不是正方形的?

2.为什么该部件能够在接收器中输出1MHz 的方波? 因为 sn65hvd72只能支持250kps。

3.为什么振幅会随频率变化?

BRS

Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.压摆率受限以降低 EMI。

    2. 75ns 的传播延迟足以应对1Mbps 的传输速率。

    3.由于压摆率有限,电压在信号反向前无法达到最终值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    1.此器件的压摆率受限以降低 EMI、这不是方波、因为滤除的是更高的频率成分、因此能从输出中去除快速转换。

    2.如 Clemens 所说-接收器上的传播延迟可支持1Mbps 、但驱动器无法支持、因此驱动器是器件数据速率的限制因素。

    3.由于压摆率限制-电压在反转之前没有足够的时间达到其满值。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回答。 但仍然令人困惑的一点是、sn65hvd72如何在1MHz 以下的接收器端子中将失真的差分波形转换为正常方波?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器需要不超过50mV 至180mV 的差分输入电压进行开关、并使用迟滞。 RS-485专为嘈杂环境而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    这是由以下几个原因造成的:

    1.驱动器输出端存在压摆率限制-但接收器输出端存在限制。  

    驱动器转换时间(下降或上升时间):300ns (最小值)、700ns (典型值)、1.2us (最大值)(54 Ohm || 50pF 负载)  

    因此、当施加1MHz 信号时、输出将受到压摆率限制(必须如您的测试所见、将方波转换为三角波)

    1MHz 信号的位时间(1MHz 为2Mbps -因为每个周期可以发送2位)这种情况下的位时间为500ns -驱动器的典型转换时间为700ns、因此驱动器将无法实现其全值。

    典型的传播延迟为700ns、因此您甚至可能通过施加1MHz 信号(2Mbps)而丢失位-如果您是指1Mbps 信号(500kHz)、则传播延迟可能没有那么大的问题、但转换时间仍然是个问题。

    接收器转换时间(下降或上升时间):12ns (典型值)、30ns (最大值)(15pF 负载)-因此转换时间将比位时间短得多、从而使输出变为方波。

    此外、接收器的传播延迟为75ns 至100ns (负载为15pF 时的典型值和最大值)、短于位时间、因此也不会受到限制。  

    2.差分接收器输入端的阈值较低。

    A 和 B 之间的电压最大正向阈值为-20mV、最小负向阈值为-200mV -因此、如果信号的最大值大于-20mV、最小值小于-200mV、器件将接收到有效逻辑电平。

    当您采用以下两个事实+您已完成的测试时:

    1.由于压摆率受限的驱动器输出而形成三角波-这会强制较慢的上升和下降时间、由于输入信号的速度、未达到完整值、并形成三角波。

    2.三角波正峰值>-20mV 而负峰值<-200mV 因此接收器正在读取有效的逻辑电平。

    3.接收器传播延迟和转换时间允许在输出端生成1MHz 方波。 何时达到有效逻辑电平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森