This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否需要将固件写入此器件?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203238/tusb9261-do-i-need-to-write-the-firmware-on-this-device

器件型号:TUSB9261

大家好、

在电路板上实施 TUSB9261后、客户是否需要将固件写入 TUSB9261?

我不知道该器件是在电路板上实现后才工作、还是在写入 TUSB9261固件后工作正常。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    TUSB9261固件存储在 连接至 TUSB9261的 SPI 闪存中。  如果需要、您可以使用 FlashBurner 软件来更改固件。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Nicholaus-San、

    感谢您的答复。 我的客户计划使用来自 MACRONIX 的 MX25L6433FM2I-08G 的外部 SPI 闪存。 在这种情况下、我的客户需要通过 TUSB926x FlashBurner 实用程序在其中写入固件。 这种理解是否正确?

    因为我的客户需要在制造过程中准备一些用于大规模生产的设备。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    客户可以使用生产软件直接通过 SPI 对外部闪存进行编程、也可以使用 TUSB926x FlashBurner 软件通过 USB 对 SPI 闪存进行编程。

    FlashBurner 软件通过 USB 与 TUSB9261进行通信、TUSB9261通过对其连接的 SPI 闪存进行编程进行响应。  有关如何实现此操作的详细说明、请参阅 TUSB9260闪存燃烧器-用户指南(修订版 D)(TI.com)。

    此致、

    尼古拉斯