This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:VREF1,SCL1/SDA1上拉电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203855/tca39306-vref1-scl1-sda1-pull-up-voltage

器件型号:TCA39306

如果电源如下所示,是否有任何问题?

- VREF1 :+1.2V

- SCL1/SDA1上拉电压 :+3.3V

I2C 控制器 IO 电压为可变电压(1.2V–3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。

    (您还可以将 VREF1连接到控制器的电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我明白了。

    从+3.3V 到+1.2V 的泄漏电流是否无任何值?

    (I2C 控制器和上拉电阻在另一个板上。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个电流流入 VREF2并流出 VREF1。 它 kΩ µA (5V−1.2V)/ 200 μ V = 19m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    这个设置很好、我同意 Clemens 的建议、即您也可以将 SCL1/SDA1连接到3.3V 电源。  

    另外、Clemens 提到电流从 Vref2流向 Vref1。 这里的电流消耗很小、因此需要使用200kOhm 电阻器来限制此器件的该电流。 否则、您将生成高电流路径。  

    此致、

    泰勒