This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP 上的 Type-C 和 BC1.2检测

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, BQ24392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203850/tusb321-type-c-and-bc1-2-detection-on-ufp

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: BQ24392

您好支持团队:

客户希望开发 UFP 应用、仅灌电流并检测使用的电源/适配器类型。 我认为 TUSB321可以自动握手并检测到 DFP 上的功率级别、我的理解是否正确?

您是否有 UFP 使用的参考原理图? 数据表中没有... 他们也希望检测 USB BC1.2、因此 TUSB321和 bq24392的参考设计都非常有用。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji:  

      对于 UFP、  只需使用 下拉端口引脚、并从数据表的 DRP 原理图中删除了 VBUS 开关。

      UFP 将检测 DFP 提供的电流电平。

      我们还没有适用于 typec-c BC1.2的参考设计。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的支持。 请让我确认引脚处理

    CURRENT_MODE:我假设 UFP 未使用的引脚、此引脚是否可以保持断开?

    /VCONN_FAULT:这仅适用于 DFP 还是 DRP? 此引脚是否可以针对 UFP 保持开路?

    ID: 此引脚是否仅可用于 UFP?

    Dir:使用 UFP 时是否需要此引脚?  此引脚是否可以保持开路?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP,需要 olny DIR,ID /current_mode/Vconn 可以悬空。

    此致

    布赖恩