请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB321 主题中讨论的其他器件: BQ24392
您好支持团队:
客户希望开发 UFP 应用、仅灌电流并检测使用的电源/适配器类型。 我认为 TUSB321可以自动握手并检测到 DFP 上的功率级别、我的理解是否正确?
您是否有 UFP 使用的参考原理图? 数据表中没有... 他们也希望检测 USB BC1.2、因此 TUSB321和 bq24392的参考设计都非常有用。
谢谢。
池田幸治