This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:关于特性阻抗

Guru**** 2507065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201862/ds90lv011a-regarding-to-the-characteristic-impedance

器件型号:DS90LV011A

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

应用手册 slla014a 建议将特性阻抗设置为90至130欧姆、红色框中的范围是否应为90至130欧姆? 或者距离是否包括从电缆到接收器的距离(蓝色)? 此外、在红色帧的情况下、是否需要分别将发送侧和接收侧的特性阻抗设置为90至130欧姆?

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只适用于差分信号、即图像中的平衡互连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,足立山,

    100欧姆特征阻抗是指平衡互连(介质)。 此特性阻抗需要与您的端接电阻相匹配、请参阅下图。 如果不正确匹配、则会看到反射和信号完整性问题。  

    对于红色框问题、90到130欧姆阻抗适用于平衡互连。 大多数系统只需要50欧姆阻抗、但如果主机控制器和目标控制器允许、则需要检查此阻抗。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San、Joshua San、

    我了解。 感谢您的支持。

    此致、

    Masa.