This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:IBIS PowerAwave 模型

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203607/dp83825i-ibis-powerawere-model

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

IBIS PowerAwave 模型是否适用于 DP83825IRMQR?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    DP83825 IBIS 模型可从 产品页面 的"设计工具和仿真"下获取。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。
    我已检查过它、但我已找到站点中的文件是常规 IBIS 文件、它与 IBIS PowerAwave 文件不同。
    不是这样吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我不知道什么是"IBIS PowerAhare 文件"、并且 google 搜索不会生成任何结果。 区别是什么?

    遗憾的是、我们所拥有的只是普通 IBIS 文件。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我也不知道详细规格。
    但从某些网站来看、它似乎能够模拟电力线的噪声影响。

    此致、
    OBA