This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:测试代码

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203910/tic12400-q1-test-code

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好、TI 团队、

我正在使用 SPI 将 TIC12400与微控制器连接、并配置所需的寄存器。 是否有可用的示例代码。 请帮我找到适合我需求的资源。

提前感谢!

此致

Hemanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth:

    很遗憾、没有任何适用于此器件的示例固件代码。  有一个免费的 GUI 可与 EVM 结合使用或不结合使用、以帮助为器件寄存器确定适当的值。  但就可复制到其他固件文件并进行轻微修改的一组 ANSI-C 文件而言、我们不提供任何信息。

    此致、

    Jonathan