This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:将10GBASE-R 转换为10GBASE-KR 信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228263/ds125df111-convert-10gbase-r-to-10gbase-kr-signal

器件型号:DS125DF111

大家好、

客户获得10GBASE-R 信号、他们希望将其转换为 10GBASE-KR 信号、以便进行远距离传输、您能帮助检查我们是否有任何部件可以用于此 转换吗?

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    应用的预期插入损耗是多少? 您能否帮助我理解在10GBASE-R 和10GBASE-KR 接口之间进行转换的必要性、以及任何其它应用要求?

    我们的10G 重定时器不支持 LT、因此我建议使用我们的重定时器为 KR 应用禁用链路训练和自动协商。

    谢谢!

    Evan