This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:CANL 引脚是否可以连接到 GND

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1057A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228171/tcan1051-q1-could-canl-pin-connected-to-gnd

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1

大家好,我好

我们想让 CANL PIN 连接到 GND ,这些设计工作或这些可能会损坏 CANL PIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    CANL 引脚能够承受接地短路而不会损坏。 这是 CAN 环境中常见的故障情况、因此器件可以承受接地短路或电池短路而不会造成损坏。

    请记住、在故障期间很可能无法进行 CAN 通信。

    您包含的原理图看起来不像 CAN 连接。 此原理图只是为了演示您所描述的故障、还是您在问这是否是可行的设计? 如果是、这将不是通过 CAN 进行通信的方式、因为 TCAN1051-Q1是一款差分驱动器、期望 CANH 和 CANL 线路之间的端接电阻返回隐性状态。

    此外、请考虑使用 TCAN1057A-Q1代替 TCAN1051-Q1、因为 TCAN1057A-Q1是安装在这些封装中的较新元件。

    此致!

    Danny