This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517-Q1特殊断电问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228090/tca9517-q1-tca9517-q1-partical-power-down-question

器件型号:TCA9517-Q1

您好、TI!

对于 TCA9517DGKRQ1、如果 VCCB 特有断电、  引脚 SDAB/SCLB 的状态是什么?  如果 VCCB 再次通电、器件是否会正常工作?

 T

Br

Junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第11节指出:

    TCA9517-Q1包括一个加电电路、该电路在 VCCB 高于2.5V 以及 VCCA 高于0.8V 之前将输出驱动器保持在关闭状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Clemens,

    如果 VCCA 保持通电且 VCCB 断电、引脚"SDAB/SCLB"变为正确阻抗状态?

    Br

    Junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;输入具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junsong:

    在这里是正确的。 若要开启输出驱动器、它必须满足 VCCA 高于0.8V 且 VCCB 高于2.5V 的要求。 由于只满足其中一个条件(VCCA >0.8V)、这意味着输出驱动器将被关闭、并且信号将不能通过 I/O 传播。  

    另请注意、当 VCCA 和/或 VCCB 断电时、I/O 也将具有过压容限(高达5.25V)。  

    此致、

    插孔