This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:EN 行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228072/tca9517-q1-en-behavior

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9517SN74LVC2G66

大家好、

(请更新一些说明)

我想问一下在 EN-OFF 时 IC 的行为。
当每次断电时、此 IC SCLA/B、SDAA/B 应该为高阻抗状态、但当 EN 关闭时、这些引脚也是高阻抗吗?

>> D/S P1"断电时高阻抗 I2C 引脚"

我想做的是、通过 PCA9517 (#1和#2)向2个主设备发送 I2C 信号到1个从设备,方法是控制每个#1和#2的 EN 引脚。
如果在 EN 关闭时所有 I2C 引脚、尤其是 B 侧引脚都为高阻态、则可能可以实现。

此致、
圆藤

此致、
圆藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EN 下拉为低电平会禁用输出、另一个是高阻抗输入。

    如果您不需要电压转换或缓冲、您可以使用简单的模拟开关、例如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuto,

    Clemens'在这里是正确的-如果 EN 被驱动为低电平、输出将变为高阻抗。

    如果您还有任何问题、请告知我们!

    此致、

    插孔