This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:应用问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83848T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228131/dp83848t-application-issues

器件型号:DP83848T
主题中讨论的其他器件:DP83848K

您好!,

将 DP83848K 替换为 DP83848T 会导致同一电路的通信 LED 灯不同。

DP83848T  与 DP83848K  电路之间的区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83848T 和 DP83848K 的不同之处在于、DP83848K 具有两个 LED 输出、而 DP83848T 只有一个 LED 输出。

    --

    此致、

    林希尔曼