This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:从 TMDS 到并行16位

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401, THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226833/tfp401a-from-tmds-to-parallel-16bit

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401THS8200

尊敬的支持团队:

我们希望使用 TFP401A 将输入1080P/60fps TMDS/YPbPr (4:2:2)格式转换为输出16位并行/YPbPr (4:2:2)格式。

您能告诉我 TFP401A 输出引脚的映射吗?

此致、
Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san

    TFP401是符合 DVI (数字可视接口)标准的数字接收器、用于数字平板显示系统、以接收和解码 TMDS 编码的 RGB 像素数据流。 它不支持  YPbPr (4:2:2)格式。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David-san

    感谢您的答复。
    我了解 TFP401 DVI 接收器的功能。
    如果您的器件支持 TMDS 到 YPbPr (4:2:2)、请告诉我。

    此致、
    Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san

    您可以将 TFP401A 与 THS8200、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths8200.pdf 配合使用、 实现 TMDS 到 YPbPr 的转换。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-San

    感谢您的建议。
    我们一起使用 TFP401A 和 THS8200。
    另请参阅图6-2。 20/16位 YCbCr 4:2:2数据格式(所示为16位操作)。

    此致、
    Hiroaki Yuyama.