This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:TS3USB221A-Q1是否可以在 PCIe clk 多路复用器中实现栅极抖动值?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227722/ts3usb221a-q1-can-ts3usb221a-q1-achieve-s-grate-jitter-value-in-pcie-clk-mux

器件型号:TS3USB221A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUXHS221

您好、专家:

我的客户想要 PCIe REFCLK 多路复用器、他们认为 TMUXHS221适用、但它不是 Q1级、 TS3USB221A-Q1是否适合此应用?

客户关心抖动、他们需要 FS 栅极抖动值、TS3USB221A-Q1是否可以实现?

非常感谢!

Br、

道彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    我们没有 TS3USB221A-Q1的 PCIe REFCLK 多路复用器抖动测试结果。 请给我发送电子邮件至 s-weaver@ti.com、然后我们就可以讨论业务机会了。 根据业务案例、我们可以为客户执行抖动测试。

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanton:

    已通过电子邮件发送给您、谢谢!