This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713-Q1:寻找用于 C 型的类似功能保护 IC

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD3S713-Q1, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227474/tpd3s713-q1-looking-for-similar-function-protect-ic-for-type-c-use

器件型号:TPD3S713-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD6S300A、TPD8S300

您好!

我的客户正在寻找用于 C 型的类似功能保护 IC、您能推荐解决方案吗?

"自动"或"非"自动"等级都可以、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们很乐意提供帮助。  

    如果您的客户担心器件的连续性、如果 TPD3S713-Q1仍适用于您客户的应用、那么该器件仍是我们的推荐器件之一。

    如果还有其他问题、您能帮助说明 他们查找的内容 、但此器件目前不支持这些内容吗? 它与成本还是任何功能有关?

    如果需要记录机密信息、请随时向我发送电子邮件。

    姚万淇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品线的成员

    >>了解更多: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    我看到 该器件 支持 USB 2.0接口的 DS、客户需要相同功能的器件、但可以支持 Type C、我们有合适的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请尝试检查  TPD6S300A 或 TPD8S300、它们应该符合您的要求。 谢谢你。

    此致、

    Kuno.