This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:和 TSER953 EVM

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227854/tdes954-and-tser953-evm

器件型号:TDES954
主题中讨论的其他器件:TSER953

您好、当我检查 V3 Link IC 时、它显示了 FPD Link EVM、 说"check EVM"。 这些 IC 有什么 EVM 吗?

对于硬件设计、是否有原理图或指南? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在论坛上找到了其他问题的所有答案、无法找到删除这些问题。 感谢你的帮助。

    答案:

    -硬件设计;


      带 TSER953的器件可应用1-DS90UB953-Q1EVM 引脚映射

     DS90UB954-Q1EVM 引脚映射可与 TDES954一起使用

    - TDES954和 TSER953还没有 EVM。