This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:器件能否实现10G PHY 多路信号分离器功能?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227196/tmuxhs4212-can-device-realize-10g-phy-demux-function

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212-Q1

您好、专家:

我的客户想知道我们的器件是否可以实现以下功能、他们的接口可以输出 USXGSGMII 或 SGMII、我们的器件需要在物理上偏离为两个流、您可以帮助确认吗?

您还能帮助确认我们是否有 Q1级器件来实现此功能吗?

非常感谢!

Br、

道彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    感谢您的提问。 HD3SS3212-Q1支持10Gbps、8GHz BW、并符合汽车标准。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    我们是否具有 BW 超过12G Q1级器件? 客户需要12G+ BW 器件。

    BTW、我们的器件可以实现上述功能、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    遗憾的是、我们没有支持 BW 超过12G Q1等级的器件。 请发送电子邮件至 s-weaver@ti.com 、讨论商业案例。

    此致!

    斯坦顿