This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如何将输出引脚输出为高电平。

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202308/tusb4020bi-how-to-output-the-output-pin-high

器件型号:TUSB4020BI

您好!

假定 TUSB4020BINO 输出引脚(PWRCTL1、PWRCTL2)将输出高电平以控制电源系统。 请告诉我如何将输出引脚输出为高电平。

谢谢。

Eeevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何配置这些引脚的行为、请参阅数据表的第8.3.2节。 但是、要为端口上电或断电、主机软件需要向集线器发送 SetPortFeature (PORT_POWER)或 ClearPortFeature (PORT_POWER)请求;请参阅 USB 2.0规范的第11.11和11.24.2.13节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    以下理解是否正确?

    输入低电平至引脚22=SMBus 并设置为 I2C-EEPROM 模式。 PIN2/3 =在 SCL/SDA 总线上安装具有从地址50h 的 UM10204兼容 EEPROM。 使用 EEPROM 中记录的配置寄存器值启用 PWRCTL1和 PWRCTL2引脚输出。

    引脚22为 SMBus 的高电平输入、以设置 SMBus 模式。 SMBCLK/SMBDAT 总线上 MCU 的 PIN2/3 = I2C 连接 SCL/SDA 引脚。

    将配置寄存器值从 MCU (主器件)设置为 TUSB4020BIHP、从器件地址为1000 xyz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    但请注意、第8.5.2和8.5.3节以不一致的格式指定了地址。 当使用7位地址时、EEPROM 具有地址1010000、TUSB 具有地址10001xy。 使用8位地址时、EEPROM 具有地址1010000z、USB 具有地址10001xyz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入低电平为 pin22=SMBus 并设置为 SMBus  模式

    输入高电平至引脚22=SMBus 并设置为 I2C-EEPROM 模式